This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:射频阻抗匹配

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897641/cc1310-rf-impedance-matching

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

我们正在使用频率为915MHz 的 CC1310 + CC1190设计。 由于我们的设计受到物理约束、我们无法遵循参考 设计布局

迹线长度、焊盘尺寸等 我们还将评估一些可能 的天线。 这意味着  需要进行一些优化。

我们必须在设计中最大程度地提高 Rx 灵敏度和 Tx 功率性能。 评估模型中的几个阻抗匹配组件值

(CC1190数据表 SWRR064)和美国 CC1310-CC1190参考设计(SWRA517)有所不同、这两个文档都注意到的重要性

阻抗匹配并遵循参考设计布局以实现优化 的性能。 CC1190数据表显示了几张史密斯圆图

从 SWRR064评估模型上的连接器中可以看到阻抗测量、 但这对于开始新设计没有特别大的帮助。

CC1310-CC1190 USA 设计(SWRA517)不会量化任何阻抗。 因此、很难知道如何调整 系统以针对进行优化

不同的布局、不同的天线等  对于 CC1190射频引脚应提供的最佳阻抗、是否有任何规格或指导

(PA_OUT、PA_IN、LNA_OUT、LNA_IN)?

我们产品的早期版本使用1310、但我们现在要转换到1312。 1312的阻抗数是否与1310不同?

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - CC1310和 CC1312需要相同的负载和源阻抗、这意味着您可以在同一 PCB 上的 CC1310和 CC1312之间进行切换。  

    - CC1190的匹配要求相当复杂

    - CC1190必须在基频上看到所需的阻抗(如果我记得正确的话、大约为6 Ω)  

    谐波上的衰减必须足以通过 ETSI/ FCC

    - CC1190必须在史密斯圆图中的大多数可能负载下保持稳定。  

    这意味着不能用几个阻抗数来表示要求。

    当您必须偏离参考设计时、我建议您使用 ADS 或类似工具来仿真参考设计、然后仿真 您的布局并调整组件值、直到参考设计的 S11、S21和 S22与您的设计接近相等为止。