This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R:Mioty 软件和文档

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897087/cc1352r-cc1352r-mioty-software-and-documentations

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:MIOTY

尊敬的 e2e 支持:

您能为以下 Mioty 问题提供帮助:

我们仅为 LPSTK 提供二进制文件、不提供与网关相关的任何软件。 我们是否计划开发源代码来构建网关和传感器

2.对于兼容的 Mioty 网关资源、Diehl 是否有任何替代方案?

3.我们是否计划发布有关采用此技术实现最大距离设计的 TI 文档。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名专家回答这些问题。

    以下 是一个线程 、解释了为什么不提供源代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、  

    1.传感器的 MIOTY 堆栈由 Stackforce 开发、必须通过其网站 (https://stackforce.de/en/products/software/mioty-stack )获取、因为 MIOTY IP 许可。 用于网关的软件不是来自 TI 的、应该是 TI 的  

    不是、目前只有一个 MIOTY 网关。

    这绝对是我们正在研究的东西。

    谢谢、
    ELIN