This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:使用 CC1350和 CC2650系列进行实验设置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/896254/ccs-launchxl-cc1350-experiment-setup-with-cc1350-and-cc2650-family

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC2650CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的论坛成员

我是 TI 传感器标签系列的新手、因为我昨天刚刚动手使用了该设备。 我一直在研究文献、但现在我有了硬件、我想开始学习。 在继续之前、我想提供一些有关我购买的设备的详细信息、以澄清我的含糊之处:

组件

  1. CC1350 Launch XL 板(1)
  2. LPSTK-CC1253R (1)
  3. CC2650 LaunchXL 板(1)
  4. CC2650STK SensorTag (1)

根据我的理解、这些是不同的平台系列、但都支持低于1GHz 和 BLE 通信。  

网络场景

首先、我想使用一种简单的星型网络拓扑、其中传感器节点(LPSTK 和 CC2650 SensorTag)与(CC1350或 CC2650板)进行通信。 以下是一些令我不安的问题:

  1. 我们可以在多个平台之间进行通信吗? (例如 CC2650 SensorTag 和 LPSTK 与 CC1350 LaunchPad XL 通信)
  2. 是否可以将其中一个器件配置为多通信模式? (例如、CC2650可以通过 BLE 与低于1GHz 的 CC1350 LaunchPad 以及移动应用通信)?
  3. 是否可以配置收集器器件(CC1350 LaunchXL 或 CC2650 LaunchXL、以将接收到的传感器数据存储在板上并推送到云端)?

问题

我在 Code Composer Studio 的 CC1350 SDK 中尝试了 TI RTOS 示例。 我可以构建该文件并进行调试、在这里我可以看到终端(当前显示的活动不正确、因为没有源节点)。 现在、我的问题是:

  1. 即使在编译之后、我也无法获取对 CC1350板进行编程所需的.bin 或.hex 文件。
  2. 使用 TI 闪存实用程序将代码刻录到器件是否明智? (这需要 bin 或 hex 文件)
  3. 我可以看到配置文件、驱动程序和其他支持的文件、但我应该在哪里编写自己的程序挂钩? 它将是 CC1350_LaunchXL.c 吗?

LPSTK 的问题  

LPSTK 开箱即可正常工作、因为我可以将其连接到 TI Android 应用并读取传感器信息。 将其固件升级到 TI 15.4堆栈后、蓝牙消失、我无法在我的应用中看到它。  

  1. 如何配置 LPSTK、以便在上面的示例中、我可以选择发送一些传感器数据(例如、仅选择温度传感器、然后可能选择所有其他传感器、以便能够进行更多控制)

我非常感谢您回答了这个由绝对初学者提出的长问题。

我非常感谢您能为我提供帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    我尝试回答以下一些问题:

    组件:

    是的、这些是不同的平台形式、具有一些重叠的能力:

    CC1350支持2.4GHz 和低于1GHz、可支持 BLE (2.4GHz)和 TI-Stack (低于1GHz)

    CC1352与 Cc1350相同

    CC2650仅支持2.4GHz、即仅支持 BLE 和 ZigBee。

    网络场景

    只要平台在物理层和协议方面支持射频功能、您就可以在这些平台之间进行通信。  

    您可以在多模式下配置 CC1350和 CC1352、但 CC2650只能执行 BLE 或 ZigBee

    如需了解更多开发信息 、请访问 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST 

    请尝试此处提供的演示示示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AC.rsUKsVvdCiKwydCQGYg__eCfARaV__LATEST 

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它帮助我消除了有关这些电路板无线电功能的一些困惑。  

    我将介绍 Academy 链接和演示示示例、希望让它们正常工作。  

    再次感谢