This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531USB-RD:您能否帮助支持经过编辑的 PCB 和原理图?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/893642/cc2531usb-rd-can-you-help-support-the-edited-pcb-and-schematic

器件型号:CC2531USB-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2590

设计

我只需下载 PDF Schematic Form 网站。 您能帮助支持编辑后的 PCB 和原理图吗?  是否有适用于功率放大器的参考电路?

与天线一起传输的距离有多远? 在没有天线的情况下、传输距离有多远?

谢谢  

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    有人在这里提供反馈吗?

    没人?

    谢谢

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、此情况未在内部正确映射、因此延迟。  

    "您能帮助支持编辑过的 PCB 和原理图吗":请详细说明您需要的帮助。

    "是否有适用于功率放大器的参考电路":我们有一些使用 CC2590和 CC2592的参考设计、您希望获得多少输出功率?

    -范围:您可以使用 http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 来估计范围。