This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在 CC1352R1F3RGZ 和 CC1312R1F3RGZ 之间进行选择

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/896321/cc1312r-selection-between-cc1352r1f3rgz-and-cc1312r1f3rgz

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好!

最初、我们考虑 CC1352P1F3RGZ 、原因是其范围较广、并计划使用内部 PA。  但我们也有严格的成本目标。 与您的 E2E 讨论后,我们了解到我们需要同时使用 PA Tx 和低于 GHz RX 通道,并且我们需要同时使用通道天线调谐电路和天线 选择开关,这增加了成本。

考虑到使用 CC1352R (带输出 PA)的成本,我们认为它是多协议 IC。

到目前为止,我们的兴趣是仅使用 SubGHz。 那么,我们是否可以使用 CC1312代替 CC1352R?

CC1312R 的低于1GHz 性能是否与 CC1352R 相同 ?  低于1GHz 性能和软件堆栈是否有差异 ?  (TI-15.4 堆栈)

请更新此信息。

感谢您的支持。

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅使用低于1GHz、则 CC1312和 CC1352的性能相同。 您可以通过检查数据表来验证这一点。 对于15.4堆栈、没有区别。