请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1352R、
您好!
最初、我们考虑 CC1352P1F3RGZ 、原因是其范围较广、并计划使用内部 PA。 但我们也有严格的成本目标。 与您的 E2E 讨论后,我们了解到我们需要同时使用 PA Tx 和低于 GHz RX 通道,并且我们需要同时使用通道天线调谐电路和天线 选择开关,这增加了成本。
考虑到使用 CC1352R (带输出 PA)的成本,我们认为它是多协议 IC。
到目前为止,我们的兴趣是仅使用 SubGHz。 那么,我们是否可以使用 CC1312代替 CC1352R?
CC1312R 的低于1GHz 性能是否与 CC1352R 相同 ? 低于1GHz 性能和软件堆栈是否有差异 ? (TI-15.4 堆栈)
请更新此信息。
感谢您的支持。
此致
瓦苏