This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:使用任务休眠功能长时间将器件置于待机模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/895188/cc1350-put-device-into-standby-mode-using-task-sleep-function-for-long-duration

器件型号:CC1350

您好!

我正在将 cc1350 LP 用于我的应用。 在我的应用中、我希望使用任务睡眠功能将器件置于待机模式、并且持续时间超过30分钟

现在、我有基于10微秒时钟的任务睡眠功能。

我使用的是基于该时钟的 TI RTOS 15.4堆栈传感器代码。 如果我尝试增加 app.cfg 文件中时钟的持续时间、 那么它也会影响 RTOS。

那么、请告诉我如何长时间将器件置于待机模式?

谢谢

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Task_sleep 为节拍取一个32位的数字。 这将提供最大~40亿个周期。 在每节拍10us 的情况下、您最多可以调用 Task_sleep ~66分钟。

    请注意、其他事件可能会唤醒 MCU。

    此致、
    Toby