This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:我们是否能为 CC1352R 和 CC1352P 提供通用封装?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/893881/cc1352r-can-we-have-common-footprint-for-cc1352r-and-cc1352p

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!

在我们的设计中,对于初始 PCB,我们希望同时提供 CC1352R 和 CC1352P,同时考虑到两个 IC 的单个封装。

请告诉我们以下方法是否可以继续?

  1. 我们将使用初始设计启动 CC1352 、并提供跳线选项以选择   CC1352P 的低于1GHz 或 PA 射频
  2. 如果我们在测试期间遇到范围问题,则我们将切换到 CC1352P (安装此插  件)并为射频输出引脚选择合适的跳线组合(这些引脚相邻)
  3. 这 2个 SOC 似乎不需要32KHz 外部晶体,因此我们将使用内部 RC_32KHz 振荡器来实现 CC1352。 (引脚成为 CC1352P 的 PA 输出)
  4. 对于 CC1352P,我们可以选择外部32KHz 振荡器(CC1352不能使用,因为同一引脚具有 不同的 CC1352P 功能)

请就此发表您的意见。

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    "R"和"P"器件之间没有通用封装。 如果您想进行设计、则需要记住引脚输出差异。

    另外请记住、虽然 LF COSC 不是强制性的、但当需要使用 TI 15.4等同步协议时(因为内部时钟的精度不如良好的外部晶振那样准确)、则需要使用该协议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供更多详细信息吗?

    请告诉我们、如果我们不打算使用 TI15.4堆栈、那么我们可以使用上述组合吗?

    您是否看到了任何其他挑战?

    谢谢

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vazu、

    只要您可以接受内部晶体和外部晶体之间的容差差、就可以了。 这取决于您对对讲机的实际目标是什么以及您可能有哪些计时要求。

    将引脚放在一边、您还需要注意、PA 线路仅为 TX、因此对于 TX/RX 操作、您需要安装天线开关以确保 PA 不会反馈到 RX 端口。 R 器件不是这种情况、这意味着您必须放置额外的组件才能同时支持"P"用例(这进一步增加了成本和复杂性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W

    感谢您的支持。

    我们尚未考虑天线开关。 根据 Launch Pad 原理图、我们认为它用于在外部天线多路复用器的不同频率之间切换。

    如果我们仅使用低于1GHz,那么我们需要使用天线开关?

    如果我们对 SubGHz 使用内部 PA、则这是 Rx 路径。 很抱歉,我不清楚。

    谢谢

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352R 有两个射频路径、一个用于低于1GHz (TX 高达14dBm)和2.4GHz (TX 高达5dBm)。

    除此之外、CC1352P 还具有高达20dBm (仅限 TX)的 PA 输出。  

    这意味着、如果您需要20dBm 选项、则需要一个开关来选择 TX 中的20dBm 路径或 RX 的正常低于1GHz / 2.4GHz 路径。

    不建议使用跳线选择路径、因为这会导致不良的射频布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    也就是说、我们需要组装低于1GHz 和20dBm PA 部分所需的天线调优电路、这是一种方法。 这必须使用天线开关 IC 来选择。 TX 是通过 PA 实现的、RX 是通过低于1GHz 调优电路实现的。

    谢谢

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的最新帖子中缺少该原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、原理图已删除。 下面是我在前面的主题中提到的 Launchpad 的部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然丢失。 文件的格式是什么? 如果是.jpg 或.png、请尝试"插入介质"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我尝试将其作为 jpeg 插入。 下面是我正在修改的原理图。

    请告诉我,我们需要使用天线调谐电路选择天线调谐电路以及 RX 和 TX 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、原理图中的天线调优包含以下组件:Z50、Z51、Z52、Z53。

    放置在开关左侧的组件是平衡-非平衡变压器和滤波器/匹配器。  

    是的、您需要在所有射频路径上进行平衡-非平衡变压器和滤波器/匹配。 您可以使用 IPC 进行简化、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/swra629a/swra629a.pdf