This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:TX 和 Rx 路径的回路机制

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/893441/cc1125-loop-back-mechanism-for-tx-and-rx-path

器件型号:CC1125

您好!

作为诊断的一部分、我们需要检查 cc1125的 Tx 和 Rx 路径是否正常工作。 是否有任何环回机制来测试此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否用于生产测试?

    为什么不使用频谱分析仪测试 Tx 端口、那么您将测试 输出功率、频率偏移(晶体精度)和谐波。  

    对于 Rx 测试、可在测试系统中使用"黄金"单元将 Tx 数据传输到 Rx DUT。

    通过测量每种模式下的电流消耗、还可以立即指示待机、Tx 或 Rx 中是否存在错误。

    由于收发器将处于待机、Tx 或 Rx 模式、因此没有此类回路功能。  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在生产测试中、我们将按照您的建议进行操作。 我们正在考虑在没有频谱分析仪的领域进行一些测试。

    您能否详细说明测量电流消耗和范围的方法、我们可以将其纳入我们的测试中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在现场、我将使用 LaunchPad (或黄金单元)对 DUT 进行测试。 LaunchPad 可用作发送器或接收器、并可通过 SmartRF Studio 轻松进行配置以进行快速测试。

     将收发器设置为待机时、Tx 或 Rx。 您大致知道数据表中的电流消耗是多少。 我将仅测量待机和 TX 中的收发器、以进行电流消耗测试。 如果 DUT 出现故障、这将提供清晰的图片。

    因为您将在连接天线的情况下测量电流消耗。 然后、电流消耗可能与数据表中的数字不同、因为电流消耗将取决于天线阻抗以及是否由周围环境调谐或调谐。

    此致、

      Richard