This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:螺旋天线设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/893675/cc1312r-helical-antenna-design

器件型号:CC1312R

大家好、

在我的射频传感器节点设计中、我需要使用 PCB 螺旋天线、而不是 Launchpad 中提供的正常 PCB 天线设计- "S"形 PCB 天线。

因此、请确认   提到的"SWRA416"应用手册螺旋天线适用于 CC1312R IC - 868MHz 频率。

另请分享此 PCB 螺旋天线的阻抗匹配网络原理图。

请参阅  "SWRA416"  应用手册中提到的螺旋天线图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用它。

    请使用 PI 网络作为天线匹配网络的占位符。 有关 PI 网络、请参阅 SWRA416中的图4。

    必须在完整装置(包括外壳)上调整天线匹配网络。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    另请参阅参考  设计部分的下图、并符合 原理图中添加的"PI"阻抗匹配部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除 Z60并将 Z61移至 Z63的另一侧(位于 Z63和 A1之间)

    首先将 Z63设为0欧姆电阻器。

    然后在原型装置(包括外壳)上进行天线匹配。 有关天线匹配的指导、请参阅 SWRA640。

    谢谢、

    PM