This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1162441/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310

您好!

我尝试在 Ubuntu 上安装 SDK "simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run"、并收到以下错误。

simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run: 1:ELF: 找不到

simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run: 5:语法错误:“(”意外

此外、我尝试在我的 Mac Book Pro 上下载 Mac 版本时使用的是 Apple M1 Pro 芯片组、但它无法正常工作。

请帮助。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我能够在 Ubuntu PC 上安装 SDK。  
    1.在包含  simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run 文件的文件夹中打开终端。

    2.使用终端中的以下命令使其可执行。  

    sudo chmod +x simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run
    
    

    3.运行可执行文件。

    ./simplelink_cc13x0_sdk_4.20_02_07.run

    这样就成功安装了 SDK。  

    此致、

    SID