This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:重新配置失败

Guru**** 2525640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1162085/cc1200-reconfiguration-fails

器件型号:CC1200

由于要求、我偶尔尝试重置和重新配置整个射频模块。  为此、我首先要轮询 SRES、然后逐一配置寄存器。

写入寄存器后、我将读回该值以进行确认。 启动时配置是正确的、并且配置中没有不匹配、但当我在运行时执行此操作时、配置未设置。

我检查了 SPI 通信以写入和读取寄存器、这没有问题、但不知怎么说、配置读取为0。

这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一能想到 的是、在开始写入寄存器之前、您无需等待 SRES 选通之后的 CHIP_RDYn 生效。

    请提供 SRES 选通和以下寄存器写入和读取的 SPI 图、以便我们可以看到发生了什么情况。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待  CHIP_RDYn 生效。 我将提供 SPI 图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510897" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1162085/cc1200-reconfiguration-fails "]但在运行时执行此操作时,配置未设置。

    这意味着、如果您读回 寄存器的内容、您只读回复位值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我读取了复位值