您好!
我们在中国的产品拥有完整的交钥匙生产线。 该产品中的主要组件之一是 CC-430微控制器。 我们的产品在美国和欧盟市场中使用、并相应地配置 CC-430。 对于欧盟市场、我们使用信道= 5的433MHz 频带(Tx 频率为434MHz)、对于美国市场、我们使用信道= 0的915MHz 频带(Tx 频率为915MHz)。
在上一批生产中、我们的产量非常低、仅在美国产品中约为70%。 几乎所有坏部件都无法通过 RSSI (发送)测试。 我们的生产合作伙伴向我们发送了几个故障器件来分析和找出问题。
我们分析了这些单元、发现了非常奇怪的行为:
1)所有配置为带915MHz、通道=0 (Tx 频率为915MHz)、以不同频率传输的单元、一些单元以≈927MHz 传输、一些单元以≈924MHz 传输、一些单元以≈914MHz 传输。
2) 2)我们将这些单元重新编程为 EU 配置、带433MHz、通道= 5 (Tx 频率为434MHz)、传输频率正确、为434MHz。
看起来有些微控制器已部分损坏、这意味着低频带正常工作、高频带损坏。 我附上了一个带有 CC-430相关标记数据的坏部件图片。
请注意、此产品存在10年以上、这是首次出现此类问题。
请告知我们如何检查这些组件发生了什么情况。
谢谢、
Alex Katsovich