This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:射频内核卡在 EFT 测试中

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/967347/cc113l-rf-core-stuck-in-eft-test

器件型号:CC113L

大家好、

客户在其射频解决方案中使用 CC113L。 CC113L 与微控制器一起放置在一个小型插件板上[通过 LDO 通过非隔离式电源板供电]。

他们测试了多个原型,CC113L 在 EFT 测试中有两个问题:

软件崩溃: EFT 高压4000V 测试、在初始测试期间或当电压反向时、软件将卡在无限循环中、所有密钥和 RF TX 都失败。 芯片可以通过复位恢复正常、射频 TX 距离不会显著缩短。

2.射频芯片 销毁:从低电压启动 EFT 测试至4000V、它可以通过测试。 但是、他们发现射频 TX 距离显著缩短。 更换新的 CC113L 可能会使该范围恢复正常。  至于被破坏的物体、在随后的测试中无法恢复距离。

对于硬件:已经有人检查了原理图和 PCB 布局、没有发现任何问题。 他们尝试添加 ESD 保护、但仍然没有效率。

对于软件:大多数原型都卡在 EFT 测试中、这是 EFT 中射频校准失败导致的、这导致芯片进入死区环路、无法正常打开。

请检查他们的硬件和软件信息:

电动底板:e2e.ti.com/.../_3575906E955E7F67_.pdf

射频模块:e2e.ti.com/.../_045C9198216A5757_.PDF

射频模块 PCB:

e2e.ti.com/.../_045C9198216A5757_PCB.pdf

软件设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC113L 上的 RF_P/RF_N 引脚具有有限的 ESD 保护、如果使用暴露的天线、建议在尽可能靠近天线接地的位置包含 ESD 二极管、以保护射频输入。 上述内容不清楚如何执行 ESD 保护测试。

    根据说明、我假设 ESD 损坏。 如果它们测量"良好"单元和"不良"单元上每个引脚到接地的阻抗、与"良好"单元相比、"不良"单元上的 RF_P/RF_N 引脚到接地的阻抗更低。