This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在信标模式下、大型网络的负载非常慢

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/962272/cc1352r-oad-very-slow-in-beacon-mode-with-large-network

器件型号:CC1352R

您好!

我们的网络处于信标模式、并且 OAD 已经非常慢(由于每个信标有1个 OAD 块)。 我们已经使用 delta 图像来加快处理速度。

但是、现在我们要使用网络中的更多器件(此测试设置中为20个)进行测试、OAD 变得不可用的速度很慢。

网络不会过于繁忙(大约每1.2秒1毫秒)、但负载似乎没有以正常速度传输块。

此外、它有时还会重复块。 现在、在这个测试中、它在15分钟内只成功传输了12个块...  

这里有什么问题、以及如何使 OAD 以正常速度工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用不同的信标间隔(信标顺序和超级帧顺序的默认值= 6)。

    较低的值不能提供更好的结果、但将 BO 设置为7 (SO = 5)可以提高吞吐量、尽管由于信标间隔较大、吞吐量也会更慢。

    没有、我试图了解为最佳结果设置所有相关参数的最佳方法。

    我  已配置 OAD_BLOCK_SIZE 128。

    它可以帮助提高这一水平、还是会有太高的位错误几率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    您使用的是哪个版本的 SDK?  

    您使用的是哪种堆栈?  

    您使用的是哪个示例?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    SDK 3.40 (我们将升级到具有相同问题的 SDK4.30)

    15.4堆栈

    项目基于 DMM 传感器15.4和 BLE、但 BLE 在此场景中暂停。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    感谢您的分享。  

    好的、那么您可以使用最新的 SDK 重现问题了吗?  

    除了添加 OAD 之外、您对项目进行了哪些修改?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    如前所述、SDK 4.30具有相同的行为。

    我们自己的应用程序在单独的线程中运行、并且可以轻松关闭、不会影响 OAD 进程。

    TI 是否在信标模式下对网络中的20多个器件进行了任何 OAD 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    这是一个好问题。 我不确定我们测试的网络规模有多大、但我会与团队联系、尽快与您联系。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    刚刚听到团队的反馈、我们在网络中使用了20多个器件进行了测试。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    您能否分享这些测试的一些结果/设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    遗憾的是、我无法披露整套测试或结果。 但请放心、如果我们在测试过程中发现任何问题、则会在我们内部系统的错误票中报告这些问题。  

    谢谢、  
    ELIN