This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:在 DMM 示例中同时进行 CUI 和 Display 打印

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/965459/ccs-lpstk-cc1352r-cui-and-display-print-at-the-same-time-in-dmm-example

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 CUI 和 Display_printf 测试我的代码。 但是 、我只能通过 UART 看到 CUI 打印结果、但看不到 >> Display_printf (hDisplaySerial、0、0、"正在等待 SCE ADC 读数...");

我使用的项目是 DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs、并且我在 opts 文件中定义了 WSN_use_display。

<What I see(only CUI no Display_print result)

我注意到 cc1352有两个 UART、但我只能检测一个 UART 端口。 我是否应该使用两个端口来同时使 CUI 和 Display_printf 正常工作?

1.如何解决这个问题?

2.是否有方法完全禁用 CUI?  

我尝试 了-DCUI_DISABLE、但它不起作用。 我还尝试 了-DPOWER_MEAS_DMM_WSN、但仍然可以看到菜单。

谢谢!

Yoyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YOYO、

    据我所知、该特定示例不使用 CUI_disable 标志(它在应用程序级别、而不是 CUI)。 在打印主题上、是否有原因不能使用其中一个打印件(换句话说、为什么要同时使用 CUI 打印件和显示打印件?)。 了解您想要做的事情可以帮助我建议一种替代方法。

    在 UART 端口主题上、是的、器件有两个 UART 外设、但它们与 XDS110 (调试器)虚拟 UART 端口没有直接关系。 调试器仅支持1个(如果您愿意、则只支持一半) UART 端口、默认情况下、该端口连接到 LaunchPad 的"正常"UART 引脚。 理论上、您可能会将第二个 UART 路由到"SWO"接头引脚并使用"辅助"USB 端口(如果设置正确、该端口的工作方式类似于单向 UART)。