This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:48 MHz -唯一可能的外部时钟?

Guru**** 2558980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/964962/cc1312r-is-48-mhz---the-only-possible-external-clock

你好。

我在参考手册中发现了一些有关24MHz 外部时钟的内容。

是否可以将24MHz 外部晶体与 cc1312配合使用?

或者它仅支持48MHz 晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅支持采用数据表中所述规格的48MHz 时钟源、如 xtal 或 TCXO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。