This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:cc1350的 CRC

Guru**** 2521170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/964203/cc1350-crc-of-cc1350

器件型号:CC1350

大家好、

我正在验证 cc1350的短模式的 CRC 代码实现是否在 cc1350的长模式范围内有效?  

我已阅读此页:

我还想知道、在远模式范围内、此 CRC 代码执行是否可以正常工作。..because 我尝试了上面附加页面中的代码、但它不起作用(它给了我错误的输出)。

可能在长模式范围内、CRC 类型为 CRC32、在短模式范围内、CRC 类型为 crc16、这就是为什么 CRC 短模式的代码在长模式范围内无法正常工作(它会编译但提供错误的输出)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远距离模式下的 CRC 与使用标准 CC13xx 通用 FSK 模式时的 CRC 完全相同、默认为此处所述的 CRC:

    Siri