This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 IFA 天线的 CC1312电路板的 PCB 审查

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/963904/cc1312r-pcb-review-of-cc1312-board-using-ifa-antenna

器件型号:CC1312R

您好!

我正在使用 CC1312 (USB 软件狗)和 CC1312设计电路板。

所选天线 IFA PCB 天线(868MHz): https://www.ti.com/lit/an/swra228c/swra228c.pdf?ts=1607693289064

其中、我的一项高级建议是将 USB 和其他组件保持在天线的相邻(右侧)、这是文档不推荐的。

我想通过电子邮件/私人邮件查看/查看 PCB。 请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想查看、可以使用以下链接 :www.ti.com/.../SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认天线上的位置是正确的。

    PFA 文档、其中示例2是我的高级主管建议去做的、但我不确定是否最好不要将组件靠近天线。

    我想了解您对两个布局布局示例的看法、以实现最佳射频 performancee2e.ti.com/.../CC1312RPCBAntenna.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、服务很好、谢谢 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 将离线处理。