This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510-CC2511DK:用于 CCS2511DK 软件狗的驱动程序

Guru**** 2513905 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC2510, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/961672/cc2510-cc2511dk-drivers-for-ccs2511dk-dongle

器件型号:CC2510-CC2511DK
Thread 中讨论的其他器件:数据包监听器、 SimpliciTICC2510CC2511闪存编程器

你(们)好

我刚刚购买了包含 CC2511DK 软件狗的评估套件。 我已安装 SmartRF 数据包监听器2软件、但我的计算机无法识别该设备。
我尝试在随套件一起销售的 CD 上安装驱动程序,但没有成功。
在哪里可以找到将 CC2511DK 与 SmartRF 数据包监听器2软件配合使用的驱动程序?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregoire、您好!

    数据包监听器-2仅支持 CC13xx/CC26xx 固件/器件、如 其用户指南中所示。  您需要使用数据包监听器、请参阅其自己 的用户手册。  数据包监听器十六进制文件位于\bin\general\firmware\sniffer_fw_ccxx11.hex。   请注意、CC2510/CC2511器件只能监听 SimpliciTI 和专有协议。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在64位的窗口上安装了软件包监听器软件、但情况相同。

    CC2511DK 未被 PC 识别为"未知器件"。


    当我使用 SimpliciTI 协议启动软件包监听器软件时、在选项卡"捕获器件"中不会出现器件。

    软件狗上的 LED 指示灯始终熄灭、我尝试在 PC V2.0和3.0上使用所有 USB。 我在 CD 上安装 Sentinel 程序,但没有什么比这更好的了。

    在哪里可以找到 CC2511DK 的驱动程序(xxx.dll)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregoire、您好!

    它们以.inf 文件的形式提供、可在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\drivers or SWRC0866中找到、我还建议您参考 技术文档 以了解更多信息。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们遵循不同的指南、但它不起作用。

    我们使用指南

    • SWRU082b
      • 要知道 CC2511DK 未编程为与数据包监听器配合使用
      • §5对 CC2511DK 进行编程

    • SWRU069G§5.1以了解如何使用 SmartRF 闪存编程器
    • SWRU134a§6了解 SmartRF04EB 板
    • https://github.com/zigbeer/zigbee-shepherd/issues/3、了解我们无法对 CC2511DK 进行编程的原因
    • ZHCU082
      • §5.3.2以了解谁在 CC2511DK 中下载了.hex。 我们找不到"simple_hid_dongle.hex"、因此我们使用的是"sniffer_fw_ccxx11.hex"、位于 /SmartRF 工具/数据包监听器/bin/general/firmware/。
        • SWRU187G 提供此信息、第6/29页
      • §5.4.4以了解如何安装 CC2511DK 驱动程序

    但软件狗 LED 指示灯始终熄灭、并且不会出现在 PC COM 端口上。

    我认为我们没有好的.hex 文件,但如何检查它以了解它是否是固件、硬件或驱动程序问题?

    这里是使用 SmartRF 闪存编程器的程序结果

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入 CC2511EM 后、它应在系统设备管理器的 Cebal 控制的设备部分中显示为"CC2511 USB dongle"。  如果不是、SWRC088包含所需的 usb_cdc_driver_cc2511.inf 驱动程序、Windows 7 64位操作系统应能够安装该驱动程序。  要使用监听器软件对 USB 软件狗进行编程、则需要正确为器件供电并将其连接到 SmartRF04EB 编程器、然后将闪存编程器与 \bin\general\firmware\sniffer_fw_ccxx11.hex 文件配合使用。  我希望有一个稳定的 LED 来指示监听器固件正在运行、此时可以使用数据包监听器与其进行交互。  您可以尝试使用不同的系统或多个 CC2511EM (如果可用)进行测试。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我找到了问题。

    当我们在 CC2511DK 中下载.hex 时、必须设置闪存编程器软件中的"写保护:"à"无上页"


    现在可以了。 感谢大家