This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:RSSI 精度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/963282/cc1120-rssi-accuracy

器件型号:CC1120

您好!  

对于某些特殊应用、客户需要  0.1dB 精度、动态范围为-105dBm~5dBm 的解决方案。  

您能评论一下 CC1120的可行性吗?

电源 868MHz。 无需 RSSI 计算时间。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的射频芯片无法做到这一点。

    RSSI 通常在较低的水平上达到饱和。 对于典型设置、CC1120的饱和值通常约为-9dBm。

    RSSI 的准确度约为1dB。 此外、您还会看到芯片间的差异。 如果您在需要的范围内扫描输入、则 RSSI 误差(输入信号强度-测得的 RSSI)将作为输入信号的函数具有至少1dB 的变化。

    它们为什么需要0.1dB 的精度?