This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:Mioty 灵敏度

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY, CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/962096/cc1352r-mioty-sensitivity

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:MIOTY

大家好、社区、

我想知道在 cc1352R 中使用 mioty 时的预期灵敏度。  

在数据表中、我可以找到使用 IEEE 802.15.4g (-110dBm)和 SimpleLink LRM (-121dBm)的灵敏度值。

但我无法找到有关 mioty 灵敏度的信息。  

我可以参考是否有文档?  

提前感谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初步答案是灵敏度限制将等于或优于-121dBm。

    将很快确认确切的电平。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    遗憾的是、mioty 参数不在数据表中、但我可以与您分享一些初步结果。 CC1352的初步结果范围约为-128dBm @ 10% PER (内核、无重复、255字节下行链路时为-127dBm)。 通过稍微增大 LNA 电流、可以将其提高约0.5dB。

    谢谢、  
    ELIN