This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:软件迁移 CC1310 ->CC1312R

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/961879/cc1310-sw-migration-cc1310---cc1312r

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1312R

您好!

我的客户使用 CC1310制造产品。 对于下一个模型、他们正在考虑 CC1312R。 因此、他们希望迁移和开发该软件。

 是否有软件迁移指南?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    在大多数情况下、在 CC1310和 CC1312上运行的软件非常相似、因此它们不需要使用软件迁移指南。

    他们是否使用特定的软件组件、例如 TI 15.4-Stack?