This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:用于定制板中 CC1352P 的 Smart RF Studio

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/960238/cc1352p-smart-rf-studio-for-cc1352p-in-custom-board

器件型号:CC1352P

您好!

我有一个 CC1352p 定制板、它工作正常(RX 和 TX)

要进行射频校准、请尝试使用 XDS110在我的自定义板上使用 SmartRF 数据包 TX、并在 LAUNCHXL-CC1352P1上运行数据包 RX。

创建了新的定制目标板配置、并配置了射频天线开关所需的2个 DIO。

在我的定制板上使用 XDS110运行 SmartRF 数据包 TX、我会在 LAUNCHXL-CC1352P1上获得"一些东西"。 但无法接收数据包。

我不清楚:

-是否可以在 不下载任何映像的情况下使用 XDS110运行 SmartRF 数据包 TX?

-如果没有,在使用 XDS110运行 SmartRF 数据包 TX 之前,应将哪个映像下载到我的定制板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 只需使用 DUT 上的 RAM 即可运行命令。 因此、如果在将 DUT 连接到 SmartRF Studio 时在 DUT 上有映像、则连接到 SmartRF Studio 时不会影响功能。

    当您在 SmartRF Studio 中查看 RSSI 时、似乎正在发送数据包。

    -在为定制板设置 SmartRF Studioi 时、如果您在 xtal 上有外部负载电容、您可能会在板之间有频率偏移吗?

    -您在 RX 和 TX 端都使用相同的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 RX 和 TX 端使用相同的设置。

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是一个配置问题  、就好像我在定制电路板上运行应用代码、LAUNCHXL-CC1352P1电路板会正确接收所有数据包。

    问题是 在定制板上使用 SmartRF 运行 Continuous / packets TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您没有真正的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、最后一次捕获是 在 定制板上运行应用代码(而非 SmartRF)时从 LAUNCHXL-CC1352P1获取的。

    在定制板上使用 SmartRF 时,无法在 LAUNCHXL-CC1352P1上接收数据包  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您使用的是应用程序代码、也不知道您在使用 SmartRF Studio 时使用的设置、因此无法评论其中一个设置的工作原理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是电容阵列调谐。 在 定制板上应用正确的值后、 在 LAUNCHXL-CC1352P1上接收到数据包