This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:cc1312R

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/957468/ccs-cc1312r-cc1312r

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 Ti15.4堆栈下的 cc1312R 和跳频(FH)休眠设备上工作。
我的任务是进入睡眠模式、然后在指定的计时器后唤醒。 实际上、我希望在睡眠期间和唤醒之后(即在运行时)更改广播(BC)间隔。 如您所知、在 BC 间隔发生任何变化后、PC 消息应重新传输、但这种情况并未发生。
请注意、在任何 BC 更改后、以下参数应在运行时递增:
ApiMac_FHAttribute_panVersion
ApiMac_FHAttribute_广播 目标组 ID
您能否告诉我如何在运行时更改根节点(协调器)和中间节点的 BC 间隔(def4250ms)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    库仑提供了一些有关您使用的 SDK 版本以及从哪些示例开始的其他信息。 除了示例基准、了解您所做的确切修改以提供良好的反馈将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的快速回复。

    我使用的 SDK 为 :simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81

    示例:6LoWPAN 网状 TI 15.4 cc1312 Tirtos CCS

     

    我已经尝试关闭电源、但无法调整计时器以使其再次唤醒。

    我还尝试更改 BC 间隔、但仅在初始声明中更改。 我需要在运行时更改它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我将通知负责该示例的小组、并要求返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    BC interval 是 MAC 属性的一部分,您可以在“应用程序>>MAC>>higheraty>>mac_cfg.c”文件位置更改此属性。

    有一个常数定义了默认值、您可以在其中更改 BC 间隔。

    const FHPIB_DB_t FHPIB_DEFAULTS

    此致、