This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:30dB 以上的谐波

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/958439/cc1190-harmonics-above-30db

器件型号:CC1190

这与我之前的主题有关。 我现在已经有了经过修订的电路板、我正在尝试调整陷波滤波器。

通过仿真、这些滤波器看起来非常紧密、我无法获得 LTSpice 以在所需的频率上创建陷波。 我已经花了相当长的时间将4个组件中的每一个尽可能小的增量进行更改、但我可以得到的最佳值是1.8GHz 时-25dB、基波为+25dB。

我非常偶然、最后一个问题是、如果我将电路板连接到 R&S VNA ZNLE6、我是否需要从电路板上移除 PA 以进行测量? 它显然已断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议移除 PA、因为即使关闭它也会有一个阻抗、在调整车床时、您不想考虑这个阻抗。