This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P:支持无线 M-Bus S 模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/957469/cc1352p-cc1352p-wireless-m-bus-s-mode-support

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

你好!

我已从 2020年10月5日下载最新的 SimpleLink SDK for CC1312R:v4.30.00.54和最新的 Smart RF Studio 2.19.0。

有关 WMBUS 支持的两个问题:

1) 1) Smart RF Studio 仅包含 WMBUS 868MHz C 模式和 T 模式的设置、但不包含 S 模式的设置。 它是否会在2020年第四季度晚些时候发布?

2) 2) CC13x2/CC26x2 SDK 不包含任何适用于 WMBUS 模式 的射频补丁、因为它们适用于 CC1310 SDK。 对于WMBUS 模式、CC1312R 上是否仅需要射频补丁?

背景:
我对 WMBUS S 模式感兴趣、因为它与 KNX-RF 就绪(KNX-RF 1.R)具有相同的物理层属性。
由于此 KNX-STACK 中现在支持 CC1310、我想知道是否也可以添加对 CC13x2的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    1) 1) Studio 中的 Q4没有计划 S 模式。 我将检查该计划并返回给您。

    2) 2) Q4版本具有后缀 VX.40。 v4.30.00.54是 Q3版本。 我将检查 Q4版本的预期发布日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    1) 1)第4季度发布的到期日期未设定、但可能是2020年末。

    2)  

    是的、我们将在 CC13x2上支持 S-Mody PHY (物理层)–这可用于第三方堆栈–例如 KNX。

    在 TI 无线 MBUS 堆栈产品方面、我们最初决定仅支持 T 和 C 模式(868MHz)。 我们最终可能还会选择 S 模式 MBUS 堆栈产品,但目前市场上并没有强烈的推动力。