我们目前使用两个 CC1352R 开发套件来测试低于1GHz 的性能。 一个开发套件设置为在 SimpleLink 远距离模式下以+8dBm TX 功率传输、另一个开发套件设置为接收。 在 RX 端、当 RSSI 接近-100dBm 时、我们看到数据包丢失、我们似乎无法接收信号强度低于-100dBm 的任何数据包。 在查看芯片组的数据表时、我们应该能够接收低至-120dBm 的信号。 我很好奇、我们是否可能忽略了我们的设置中的某些内容、或者性能是否会因其他因素(例如、我们的办公室 WiFi 路由器、其他物联网设备等发出的辐射噪声)而异?