This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:需要器件型号/规格来构建演示设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25015, CC2420, CC2590, CC8531, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/957239/cc85xxdk-headset-rd-need-part-numbers-specifications-to-build-the-demo-design

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD
主题中讨论的其他器件:BQ25015CC2420CC2590CC8531TLV320AIC3204

我正在尝试构建此演示设计。  这是一场噩梦。  无法购买演示套件。  PCB 设计文件中有一些错误、我无法获得更正版本、因此我必须自己进行设计。  好的、无论如何、我们都必须最终实现。  现在、我正在尝试收集信息以开发 BOM。  有些器件缺少关键价值、我无法从技术支持获得帮助、因为他们不知道?!??!   今天、在收集信息/链接以尝试发布此帖子时、我偶然发现了 digi 密钥上的演示套件-它被列为过时且不可用。  我是否应该尝试使用这些器件开始新设计?

总之、这里是我没有完整规格的器件列表-

L1 -电感是指定的、这是某种情况、但不够接近。 它是10uH、但饱和前有多少电流? 什么 ESR 是正常的? 多高的频率?  L1连接到演示设计中的 BQ25015。

L111、L112、L113、L2、L5-18相同的问题。 缺少规格-频率测试、自谐振频率、Q 和频率、直流电阻、额定电流。
R23、R241 -多少欧姆? 它只是说一般、没有价值。
根据

www.ti.com/.../swru281.pdf

https://www.ti.com/lit/ml/swru282/swru282.pdf



我也对该参考设计有所了解、但同样、我在任何地方都找不到 BOM。

CC2541-CC2590EM 参考设计 https://www.ti.com/lit/zip/swrr116

是否有人可以帮助我查找此信息缺失?

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我相信您提到的电感器的器件名称(L111、L112、L113、L2、L5-18)列在参考设计的 partlist.xls 文件中、 您可以在此处找到。 在线列出了它们的电感值。

    两个电阻器(R23和 R241)不可安装、因此无需电阻值。

    对于 L1电感值、为什么10uH 太小? 在 BQ 数据表 中、它在典型应用中被列为10uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有该 zip 文件。  我没有看到 xls 文件、但下面是它的一行-

    L111 L_2N2_0402_B_LQW 1 错误:508

    这不包含任何内容、但可能包含电感额定值- 2.2nH、外壳尺寸、0402。

     未列出定义电感器的其他参数。  ESR、最大电流、Q 等

    我在 BQ 数据表中找到了电感器的额定电流。  至少这会使它大幅缩小。

    我在电感器方面的经验主要是在开关模式电源中、所有这些参数都很重要。  射频不是我经常做的事情。  第一个列表中的一些电感器位于射频信号路径中。  我需要知道我选择的是正确类型的器件。  有足够的未知变量需要按原样重新创建 PCB。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,很有趣。 我想知道这是否是计算机问题。 下面是我在计算机上打开 xls 文件时看到的内容。 我认为器件型号列应该具有您所需的内容。

    参考 器件名称 PC/单元 说明 制造商 器件型号 供应商 订购代码
    D1 1N4148WS 1 小信号二极管 SOD323 Fairchild 1N4148WS
    A1 Antenna_IIFA_CC2420 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
    U9. BQ25015 1 具有集成同步降压转换器、输出可调节的双输入充电器 TI BQ25015RHLR 或-T TI
    U2 CC2590 1 LNA 和 PA 10dBm TI CC2590 TI CC2590
    U1 CC8531 1 具有 USB 的 CC8531 Pure Path 无线音频收发器3个通道 TI CC8531 TI CC8531
    C37-38;C102 C_0402 3. 电容器、通用、0402;请勿安装
    C101;C121;C181;C201;C231;C281;C311;C371 C_100N_0402_X5R_K_10 8. 电容器、100N、0402、X5R、10%、 10V Murata GRM155R71A104KA01D
    C6;C14-15;C23;C30 C_10U_0603_X5R_M_4 5. 电容器、10U、0603、X5R、20%、 4伏 Murata GRM188R60G106ME47D
    C131. C_18P_0402_NP0_J_50 1 电容器、18p、0402、NP0、5% 25V Murata GRM1555C1H180JZ01D ELFA 65-881-23
    C103;C132;C161 C_1N_0402_NP0_J_50 3. 电容器、1n、0402、NP0、5%、 50伏 Murata GRM1555C1H102JA01D
    C111 C_1P2_0402_NP0_C_50 1 电容器、1p2、0402、NP0、+/-0.25pF 50V Murata GRM1555C1H1R2CZ01D
    C113 C_1P8_0402_NP0_C_50 1 电容器、1p8、0402、NP0、+/-0.25pF 50V Murata GRM1555C1H1R8CZ01D
    C3-4;C40;C391;C401 C_1U_0402_X5R_K_6P3 5. 电容器、1U、0402、X5R、10%、 6.3V Murata GRM155R60J105KE19D
    C36;C271 C_220P_0402_NP0_J_50 2. 电容器、220p、0402、NP0、5%、 50伏 Murata GRM1555C1H221JA01D
    C5;C24-25 C_2U2_0402_X5R_M_6P3VDC 3. 电容器、2u2、0402、X5R、+/-20%、 6.3V Murata GRM155R60J225ME TI
    C34. C_2U2_0603_X5R_K_10 1 电容器、2u2、0603、X5R、10%、 10V Murata GRM188R61A225KE34D
    C35;C211;C221 C_33P_0402_NP0_J_50 3. 电容器、33p、0402、NP0、5%、 50伏 Murata GRM1555C1H330JZ01D
    C11;C22 C_47P_0402_NP0_J_50 2. 电容器、47p、0402、NP0、5%、 50伏 Murata GRM1555C1H470JZ01D
    C1-2. C_47U_1206_X5R_M_6P3 2. 电容器、47u、1206、X5R、20%、 6.3V Murata GRM31CR60J476ME19L
    C112 C_6P8_0402_NP0_C_50 1 电容器、6p8、0402、NP0、+-0.25pF 50V Murata GRM1555C1H6R8CZ01D ELFA 65-881-23
    D2-3. LED_EL19-21SRC 2. LED、红色、0603、1.7V、19mcd Everglight 19-21SDRC/S530-A3/TR8   ELFA 75-308-01
    L1 L_10U_1210_K 1 电感器、10U、1210、+-10uH BI 技术 BCL322522-100KLF ELFA 58-817-68
    L112 L_1N5_0402_S 1 电感器、1n5、0402、单片类型、+/-0.3nH Murata LQG15HS1N5S02D
    L111 L_2N2_0402_B_LQW 1 电感器、2n2、0402、+/-0.1nH、绕线型 Murata LQW15AN2N2B00 Acte
    L113 L_3N9_0402_C_LQW 1 电感器、3n9、0402、+/-0.2nH、绕线型 Murata LQW15AN3N9C00 Acte
    L2;L5-18 L_6N8_0402_J 15. 电感器、6n8、0402、单片类型、±5% Murata LQG15HS6N8J02D
    L3-4. L_bee_102_0402 2. EMI 滤波器磁珠、使用0402 1k 欧姆胶带 GHz 频带生成器 Murata BLM15HG102SN1D Acte
    J25 MOLEX532610371 3引脚 1 Molex 532610371用于锂电池的3引脚连接器 Molex 53261-0371
    B1 PB-PLJG2 1 带摇臂的按钮 DIPTRONICS PLJG2-G-V Freber
    R23;R241 R_0402 2. 电阻器、一般为0402;请勿安装
    R20;R28-29;R32-33 R_0_0402 5. 0欧姆0402 科阿 RK73Z1ETTP ELFA 60-470-05
    R12;R14;R25 R_0_0402_3PORT_1-2 3. 电阻器3端口、0欧姆、0402、安装在焊盘1和焊盘2之间 科阿 RK73Z1ETTP ELFA 60-470-05
    R17. R_0_0402_3PORT_2-3 1 电阻器3端口、0欧姆、0402、安装在焊盘2和焊盘3之间 科阿 RK73Z1ETTP ELFA 60-470-05
    R16. R_100K_0402_F 1 电阻器、100k 欧姆、0402、±1%   科阿 RK73H1ETTP1003F ELFA 60-490-19
    R6;R27;R35-37 R_10K_0402_F 5. 10k 欧姆、0402、±1%   科阿 RK73H1ETTP1002F ELFA 60-485-32.
    R5 R_1K5_0402_G 1 1k5欧姆、0402、2% 科阿 RK73H1ETTP1501F (±1%) ELFA 60-481-36.
    R10;R99 R_270_0402_F 2. 电阻器、270欧姆、0402、 ±1%   科阿 RK73H1E270RF-MR 或 RK73H1ETTP2700F ELFA 60-885-61或60-477-73
    R1-4;R13 R_2k2_0402_G 5. 2k2欧姆、0402、2% 科阿 RK73H1ETTP2201F (±1%) ELFA 60-482-19
    R15. R_330K_0402_F 1 电阻器、330k 欧姆、0402、 ±1%   科阿 RK73H1ETTP3303F ELFA 60-492-58
    R11;R21 R_33_0402_G 2. 电阻器、33欧姆、0402、2% 科阿 RK73H1ETTP33R0F (±1%) ELFA 60-473-36.
    R291 R_47k_0402_F 1 电阻器、47k 欧姆、0402、 ±1%   科阿 RK73H1ETTP4702F   ELFA 60-488-54.
    R151. R_4K3_0402_G 1 4k3欧姆、0402、2% 科阿 RK73H1ETTP4301F ELFA 60-483-59
    R301 R_56K_0402_F 1 电阻器、56k 欧姆、0402、 ±1%   科阿 RK73H1ETTP5602F ELFA 60-488-96
    U4. SN74AHC1G32DC 1 单路2输入或门 TI SN74AHC1G32DC TI
    J1-2 SJ-3524-SMT 2. 具有3.5mm 薄型和检测引脚的立体声微型插孔 CUI 公司 SJ-3524-SMT DigiKey CP-3524SJDKR-ND
    P1 STL21. 1 10引脚连接器 MPE-Garry GmbH STL21-A01XX-010-TRU Freber
    P7. STL21_no_mounted 1 未安装10针连接器 MPE-Garry GmbH STL21-A01XX-010-TRU Freber
    U3 TLV320AIC3204 1 用于便携式应用的低功耗立体声音频编解码器 TI TLV320AIC3204IRHBR 或-T TI
    P4. USB-B_MICRO 1 微型 USB 插座、标准 B 型、SMD Tyco 1981568-1 DigiKey A97800CT-ND
    X1 X_48.000/15/18/60/16 1 晶振、48.000000MHz、fA-128、16.0pF、+/-15ppm (FT)、 +/-18ppm (FS)、最大60欧姆   Epson Toyocom FA-128 48.000000MHz、Q22FA12800044 Acte Q22FA12800044