This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:CC1200的 RSSI 范围

Guru**** 2383310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/956246/cc1200dk-rssi-range-for-the-cc1200

器件型号:CC1200DK
主题中讨论的其他器件:CC1200

您好!

我最近使用 Zoul Firefly 进行低于1GHz 的传输、但我注意到 CC1200文档中提到 出色的接收器灵敏度为-109、这与我的其他体验不同(-109表示信号最差)。

我想知道、如何转换这个值、例如-30dBm 意味着良好、或者您能告诉我-109是否出色、什么值意味着糟糕还是最糟糕?

非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于灵敏度、低值是最佳值。 这表明接收器能够接收非常周的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有注意到该值未接收到信号强度指示值。 但现在、我还有一个问题、就是我的 Zoul pad RSSI 计算出的 RSSI 值大约为-109至-100、两个焊盘也非常接近、Contiki-NG 确实使 RSSI 偏移。 您知道原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 Zoul Firefly/PAD、也不熟悉 Contiki-NG 在此设备上的实现方式。 您是否能够直接读取 RSSI 寄存器?

    是否确定已将器件设置为使用 CC1200并选择了正确的天线? 您是否知道您根据监控的频率发送了测试信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 直接读取 RSSI 寄存器、我让 Contiki 操作系统执行这一操作。 那么、您的建议是我应该读取 RSSI 寄存器吗?

    我确保驱动器和天线正确、并且我确实在  920频率上发送了测试信号、我使用示波器进行监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 Zoul Firefly/PAD、也不熟悉 Contiki-NG 在此设备上的实现方式。 这不是 TI 提供的软件模块。 因此、您必须自行进行调试、以确定硬件或软件是否是问题、以及硬件或软件中会导致奇怪结果的原因。 您是否联系 过 support@zolertia.com?  

    我们可以为您提供 CC1200方面的帮助、但您必须直接在器件上运行命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我能否使用 Contiki 系统并 同时使用 TI 的任何工具读取 RSSI 寄存器? 或者、您能否建议我如何在没有 Contiki 的情况下获得正确的 RSSI 值。 (我在 zolertia.com 上留言、但没有回复)

    zolertia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、您可以使用 SmartRF Studio、但这需要您设法访问 SPI 接口并禁用模块上的 MCU、以确保一次只有一个尝试使用 SPI 总线。