This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC13-90元件差异

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/957166/launchxl-cc1310-launchxl-cc13-90-components-discrepancy

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

问题与参考设计的美国原理图中的元件标识符 R154、C218、C218有关。 在 BOM 中,它们的规格为0欧姆电阻器,但 CC1190数据表规格为47pF 电容器。

请您在此澄清需要填充的内容。  

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -有关  SAW 滤波器和 CC1190之间组件的使用、请参阅 www.ti.com/.../swra517中的5.7。 您是否需要衰减?

    -添加数据表中的电容器以提供直流块。 在本参考设计中、CC1190的输入可保证没有直流组件、因此无需额外的电容。