This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:为431-527MHz 频带启用 PA

Guru**** 2585255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/952866/cc1352p-enabling-pa-for-431-527mhz-band

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我有一个 CC1352P 定制板、其中 PA 路径连接到外部天线、低于1GHz 路径连接到另一个天线。 我需要以436MHz (AMAERUR 频带)传输20dBm 功率。 如何为此频率启用 PA? 我尝试使用示例程序(rfPacketTx)为431-527 MHz 范围启用 PA、但不幸运。 但是、它在禁用 PA 的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当您说您尝试使用 rfPacketTx 启用 PA 时、您做了什么?  

    此致、  
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上两种设置。 我还在 radio_config.h 中获得了 SysConfig 自动生成的新 PA 表、但我不确定如何使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此主题中、ter 表示他拥有未经测试的项目文件、为433MHz 频带设置20dBm。 我可以获得这些吗?

    由于该项目包括批量制造、因此我需要尽快决定是否要使用 TI CC1352P 或其他芯片。

    此外、传输在业余波段-大约436 MHz。 因此、+20dBm 不受限制。 如果我可以获得一个示例项目来执行此操作、那么这是一个适合我的选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    未经测试的项目文件针对470MHz 至510MHz 进行了调优、因此它们在436 MHz 下的性能不会很好。 但是、如果您仍然需要项目文件、请在 E2E 上将我添加为好友。

    关于在433MHz 下启用 PA、这看起来是正确的。 当您这么做时会发生什么情况? 输出功率是多少?

    此致、  
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢素食主义者

    我已将您添加为朋友。

    我进行了两次测试-

    1) rfPacketTx 项目、以13dBm 发射->正常工作、我在14dBm TX 引脚上获得射频输出。

    2) 2)相同的项目、只是更改了设置以启用 PA、如上图所示。 没有射频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以确保我们在这里的同一页上。 您说电路板上有两个天线。 一个用于 PA 路径、另一个用于低于1G 路径。 您在启用 PA 之间切换测量的天线?  

    您能否共享原理图和 Gerber?

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路板上有两根天线。 我现在没有原理图、但我可以在得到时分享它。

    原理图与 launchxl CC1352P-4的原理图类似、不同之处在于天线之前没有开关、而是每个射频线路连接一根天线。 例如、下图中的类似内容(图片仅用于表示)。

    在我们的电路板中、我不期望 PA 路径上的功率恰好为20dBm。 我知道可能存在阻抗匹配和其他问题、但至少在启用 PA 时、我应该在 PA 线路上获得一些输出。 在433MHz 至510MHz 之间的频率下、PA 线上甚至没有微弱的信号。 但是、PA 系列适用于868MHz 或915MHz、我看到输出大约为12dBm (12dBm 是因为 PA 与430-500MHz 频带匹配、而不是868/915MHz、而下降8dBm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是软件。 与设置有关的东西。 我已经录制了我正在执行的测试视频、并且我正在使用示例程序。 我已将其作为私人邮件发送给您。

    测试1:从 CC1352P1-4\TI 驱动程序\无 RTOS 的示例程序 rfPacketTX、TX 频率设置为480MHz。 使用 SDR 测试接收

    测试2:与测试1相同、但启用 PA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想在我这边重现问题、我很快就会回来。  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我可以得到17.5dBm。

    此外、我还将 LAUNCHXL-P2与 SmartRF Studio V2.12结合使用。 即使在那里、PA 线路上的滤波器电路与2.4GHz 相匹配、我也得到了17.5dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当 PA 在436MHz 时使用20dB 设置时、您能够获得17.5dBm 的功率?

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用我的电路板(不过滤波器电路不匹配)。

    LaunchXL-P2、使用 SmartRF Studio V2.12、在 PA 线上为440MHz、设置为19.5dBm、我获得17.5dBm 输出。

    请注意、LaunchXL P2上的 PA 系列与2.4GHz 匹配。 我在440MHz 上的功率仍然为17.5dBm。