Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
我有一个 CC1352P 定制板、其中 PA 路径连接到外部天线、低于1GHz 路径连接到另一个天线。 我需要以436MHz (AMAERUR 频带)传输20dBm 功率。 如何为此频率启用 PA? 我尝试使用示例程序(rfPacketTx)为431-527 MHz 范围启用 PA、但不幸运。 但是、它在禁用 PA 的情况下工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 CC1352P 定制板、其中 PA 路径连接到外部天线、低于1GHz 路径连接到另一个天线。 我需要以436MHz (AMAERUR 频带)传输20dBm 功率。 如何为此频率启用 PA? 我尝试使用示例程序(rfPacketTx)为431-527 MHz 范围启用 PA、但不幸运。 但是、它在禁用 PA 的情况下工作。
是的、电路板上有两根天线。 我现在没有原理图、但我可以在得到时分享它。
原理图与 launchxl CC1352P-4的原理图类似、不同之处在于天线之前没有开关、而是每个射频线路连接一根天线。 例如、下图中的类似内容(图片仅用于表示)。
在我们的电路板中、我不期望 PA 路径上的功率恰好为20dBm。 我知道可能存在阻抗匹配和其他问题、但至少在启用 PA 时、我应该在 PA 线路上获得一些输出。 在433MHz 至510MHz 之间的频率下、PA 线上甚至没有微弱的信号。 但是、PA 系列适用于868MHz 或915MHz、我看到输出大约为12dBm (12dBm 是因为 PA 与430-500MHz 频带匹配、而不是868/915MHz、而下降8dBm)