This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1312R &放大器;1200MHz 优势

Guru**** 2555250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/955841/cc1310-cc1312r-1200mhz-advantages

器件型号:CC1310

各位专家:

我的客户希望使用 CC1312R 以1200MHz 的频率进行通信。 我必须了解 CC1312R 在1200MHz 时的优势。

我想向客户推荐 、您能告诉我 CC1312R 和1200MHz 的优势吗?

此致、