This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:最小数据速率

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/955426/cc113l-minimum-data-rate

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件:CC1120

数据表规定、使用26MHz 晶体时、器件的最小数据速率为600bps

是否可以使用不同的晶体将数据速率设置为500bos。

我们使用2-FSK。 我还没有完整的 RF-Studio 解决方案。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。600bps 是26 MHz xtal 的最低数据速率。  从数据表中的公式(1)可以看出、如果 xtal 频率上升、数据速率会上升、因此600bps 是可能的最低速率。

    我们是否需要500 bps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要500bps 才能与传统产品连接。

    我有一个在 CC1120上运行的代码版本、支持500bps。

    感谢您的快速响应。