This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:远模式范围-模式2 -编码方案说明

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/955229/cc1350-long-mode-range---mode-2---encoding-scheme-explanation

器件型号:CC1350

大家好、我使用的是 cc1350 Launchpad、我在 MATLAB 中实施了软件卷积编码器 K=7。

我已经阅读了以下两个资源:

en.wikipedia.org/.../Convolutional_code

我可能会错过一些东西、感谢您的帮助。

我从手册 swr64中了解到,cc1350使用 卷积编码器 K=7,表示端接位实际上是7位,这是卷积编码器的7个移位寄存器的已知状态。  卷积编码器是 K=7,每个时钟有两个输出, 我是否缺少了 cc1350中使用的卷积编码器上的更多内容?

感谢您提供有关 cc1350所使用的卷积编码器实现方案的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所回答的、此论坛介绍了如何使用 TI 的硬件和软件。 您在这里要询问的是测试手册等中所述的信号处理基础知识、该论坛不会对此进行介绍。