This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:长模式范围内的直接序列撒布器- 2.

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/954258/cc1350-direct-sequence-spreader-in-long-mode-range---2

器件型号:CC1350

大家好、我想知道 DSSS 输出首先传输 LSB 意味着什么?

假设在我的情况下 DSSS = 4,那么根据表,当它为0=>110时,当它为1时,则=>0011

那么、假设 DSSS 的输入是一条消息[ 0 1 ]、那么 DSSS 的输出上会有什么呢? 我不理解 swr64 pdf 中提到的内容(我在照片中用红色圆圈标出令我感到困惑的内容)

连接照片:

  

如果 DSSS 的输入为[01],则其输出是什么? 它是[00111100]还是[11000011]? 非常感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    值[0、1] 被发送 LSB 为11000011。 (请记住、一个位等于1 0或1、而不是2。)

    通常、您不必担心这一点、因为对讲机将处理它。 您提出这一问题的具体原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  

    感谢您的帮助,但您的意思是“记住一位等于一个9或一位,而不是两位”。 请您详细说明这一点吗?

    只需了解传输系统的工作原理,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    一位等于1 0或1、而不是2。 您在上面的建议是更改顺序、将两个位粘在一起。 这不是 LSB 的工作方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!