This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:RX 和 TX 可能存在不同的偏差?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/954873/cc1125-possible-to-have-different-deviation-in-rx-and-tx

器件型号:CC1125

CC112X 用户指南(swru295e.pdf)在第24页中说明了这一点

"当使用2-(G) FSK/4-(G) FSK 调制时、DEV_M 和 MODCFG_DEV_E.DEV_E 寄存器指定 RX 中传入信号的预期频率偏差、并且应与 TX 解调偏差相同、以便可靠、可靠地执行解调。"

一个明显的解释是、通信另一侧可能的第二个 CC1125需要具有相同的设置。

另一种可能的解释是、出于可靠性和稳健性的原因、不应更改 RX 和 TX 之间的偏差。

这是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使 Rx 和 Tx 单元的频率偏差保持不变。  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、不支持在 TX 和 RX 的同一 CC1125中有不同的偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏差由寄存器设置控制。 如果您希望 TX 和 RX 具有不同的设置、则必须进入空闲状态、设置相关寄存器、然后选通 SRX 或 STX 以更改偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是应该支持在空闲期间更改偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的