This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:在148MHz 频段上使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/954543/cc1120-use-at-frequency-148mhz-frequency-band

器件型号:CC1120

你好

我们有一位客户有兴趣使用148MHz 的器件。 数据表显示可以完成该操作。 要分享有关如何继续的任何信息?

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可以通过 CC1120在148MHz 下运行。

    请使用 SmartRF Studio 中的 CC1120 169 MHz 参考设计和169 MHz PHY 设置作为起点。

    在 SmartRF Studio 中、最初选择169MHz PHY 后、频率可更改为148MHz。

    此致、

      Richard