This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我们能否将 USB 评估 CC2531用作数据包监听器

Guru**** 2813025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/953086/cc1352p-can-we-use-usb-evaluation-cc2531-as-packet-sniffer

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC2531EMKCC2531

您好!  

以下链接是否将用作 TI 15.4 Stack (CC1352P)收集器和传感器(CC1352R)的数据包监听器 来跟踪收集器和传感器之间的数据? 我们可以购买此软件狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、如果您计划使用 SmartRF 数据包监听器、则可以使用 CC2531EMK 监听 Zigbee 数据包。

    此致、
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食者好!

    感谢您的快速响应、 我们只需要 Subghz 收集器和。 传感器。 跟踪射频数据包并进行应答也是可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2531只能用于监听2.4G 15.4/Zigbee 协议。 对于低于1GHz 15.4协议、您需要使用 CC13xx Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在用户指南的"入门"一章中查看监听器件之间的数据包需要哪些器件:

    此致、  
    素食主义者