This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1175:CC1175

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1162986/cc1175-cc1175

器件型号:CC1175

我们计划将 CC1175用于225MHz 至230MHz、2GFSK、数据速率5kbps、FCC 第90部分发射屏蔽 D 用于12.5kHz 通道带宽设备。

数据表第4.5节射频特性。 频率136.7MHz 至160MHz 和205MHz 至240MHz。 有一条评论"请与 TI 联系以了解有关使用这些频段的更多信息。"

哪些信息与此频段相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1175可在 205MHz 至240MHz 范围内运行、但我们尚未在这些频率下进行任何正式验证或参考设计。

    建议遵循169MHz 参考设计、将其作为 您的设计的起点。

    此致、

      Richard