This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 CC1352R 和 CC1352P7上运行相同的固件

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1162815/cc1352p7-run-the-same-firmware-on-cc1352r-and-cc1352p7

器件型号:CC1352P7

实际上与相关线程中的问题相同、但对于 P7而言。

由于它具有不同的存储器大小、如何在 R、P1和 P7上使用单个固件?

谢谢、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于存储器大小不同、因此无法在两个器件上使用相同的 FW 映像。 这是因为 CCFG 部分必须位于最后一个闪存页上。 您可以使用相同的代码、但可以针对不同的芯片重新编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、

    添加到 ThGhostOf 的回答中、我们需要为不同的芯片重建项目。

    此主题涵盖的内容类似: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135056/cc1352p7-cc1352p7-doesn-t-run-cc1352p1-binary

    链接器命令文件和 driverlib 文件是这些项目之间的更改。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 确实有道理。

    但在我们的设置中、我们使用分离式 BIM 和应用程序、因此 CCFG 位于 BIM 中。

    因此、我们通常需要不同的 BIM。

    但  中、我们还需要为 P7包含不同的 driverlib、因此实际上、BIM 和应用都需要为 R 和 P7单独构建。

    感谢 您的两个!