This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2560430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1161896/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310

您好!

在待机功耗模式下 AES 密钥存储 RAM 的状态是什么。 这个密钥存储 RAM 是被保留还是会丢失其内容?

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    待机模式具有 RAM 保持功能、您可以参阅 www.ti.com/.../cc1310.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YiKai、

    本文档讨论了 SRAM 保持、可从4KB 或6KB 块中进行选择。 我找不到任何有关 AES 密钥存储 RAM (只写)保留的信息、在加载到 AES 硬件引擎之前、可以保存8个密钥。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    根据 技术参考手册的第10.3节、 除非在低功耗模式下启用了该模块、否则加密模块的寄存器不具有保留功能。

    此外、如果您看一下 KEYWRITTENAREA 寄存器的寄存器描述、您会看到、每当该寄存器无效时、在复位时需要重新写入密钥存储 RAM 区域。  

    因此、要使用密钥存储 RAM 中存储的密钥、您需要在低功耗模式下启用模块。

    此致、

    SID