This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:射频数据包的最大长度限制是多少?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1161278/cc1352p-what-is-the-maximum-length-limit-for-rf-packets

器件型号:CC1352P

大家好、

以下是客户的请求:

客户希望通过射 频传输实现这一点、 数据包的大小可达到4KB。

他发现 SDK 示例中的数据包大小通常不超过128字节。  RFC_CMD_PROP_TX_ADV_t.pktLen 和 RFC_CMD_PROP_RX_ADV_T.maxPktLen 的数据类型都 是 uint16_t、这意味着两者都可以设置为4096。

  1. 是否有将它们设置为4096的风险?  它是否会导致诸如射频内核 RAM 空间不足等异常。
  2. 如果将其设置为4096不起作用、是否可以将其设置为更小的值、例如1024。 请告知最大值。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不知道正在使用此类数据包长度对 CMD_PROP_TX_ADV 进行测试。 我将再次检查并回答您的问题

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、                                                             

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们确实有更新。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/730832/cc1352r-cc1352r1-maximum-length-of-packet-sub-1-ghz

    根据用户“HEC”,您一次接收的字节数不能超过8191字节。
    我自己检查并发现我们的测试系统可以使用高达8190的测试 TX 和 RX。

    此处的瓶颈是应用中处理如此大有效负载的 RAM/Stack 空间量、因此我建议客户自行测试。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、从实际角度来看:如果使用长度在此处提到的数据包、数据包中出现位错误的可能性非常高、因此需要重新传输。 因此、我会使用较短的数据包。