大家好、
以下是客户的请求:
客户希望通过射 频传输实现这一点、 数据包的大小可达到4KB。
他发现 SDK 示例中的数据包大小通常不超过128字节。 RFC_CMD_PROP_TX_ADV_t.pktLen 和 RFC_CMD_PROP_RX_ADV_T.maxPktLen 的数据类型都 是 uint16_t、这意味着两者都可以设置为4096。
- 是否有将它们设置为4096的风险? 它是否会导致诸如射频内核 RAM 空间不足等异常。
- 如果将其设置为4096不起作用、是否可以将其设置为更小的值、例如1024。 请告知最大值。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick