This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-CAT1-868RD:CC1125智能射频监听器 wM-BUS

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/952673/cc1125em-cat1-868rd-cc1125-smart-rf-sniffer-wm-bus

器件型号:CC1125EM-CAT1-868RD

大家好、

我们需要对 CC1125EM Cat1进行配置、以便与 Smart RF Studio 7如何监听器 ofe2e.ti.com/.../1524.Suggested-settings-for-WMBUS-T-mode.pdf 系统 WMBUS 模式 T1/T2配合使用。

我们将遵循 wiki 中推荐的配置寄存器:

https://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:WMBUS#Suggested_WMBUS_settings_for_CC1125_40_MHz 以及随附的 pdf。

我们已配置 Smart RF Studio 7 en Packet RX。

有人可以帮助我们进行正确的配置?Dont 监听仪表中的任何帧。

提前感谢

BES 此致

Lorenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的描述不清楚:您在发送仪表时是否收到了什么信息?

    请注意、SmartRF Studio 无法进行3-6个解码。 当仪表发送时、您应该能够接收一些内容、因为您应该能够看到同步字、但您必须手动解码才能获得帧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    n´t 不接受任何内容。 我们有5米长的发送时间、每隔10秒。

    我只n´t 帧、以十六进制表示、Do I θ JT 需要对有效载荷进行解码。

    仪表处于 T-2模式。 n´t 已将前导码配置为55、将单词配置为54 3D、但在智能射频中看不到任何内容。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是几项基本测试:

    -当仪表发送时、您是否看到 RSSI 增加(如果您使用 CONT RX)?

    -如果您将同步字设置为0xAAAA、您是否会收到一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尝试将前导码更改为 AA (前导码_word 00)、但我们不会收到任何内容。

    RXn´t 对任何帧进行计数。

    顺便说一下、我们已经使用我们使用此无线电开发的另一个应用程序检查了 EVK CC1125、这是可以的。

    我们更改前导码的字节数、从0更改为6 (NUM_PREAMBLE)、不执行任何操作。

    通过其他制造商提供的 USB 记忆棒、我们已检查仪表是否以 modeT1发送、以及接收到的帧是否正确。 在该 USBn´t 中、我们不能看到无线电的配置。

    我们希望使用 CC125无线电、因为我们有另一款产品与此无线电一起使用、开发已经完成。

    我们附加了我们尝试的最后一个配置。

    感谢您的支持。

    Lorenzoe2e.ti.com/.../CC1125-REGISTROS-WEB-LRM-v2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xml 文件中的主要参数看起来正确。 遗憾的是、我没有仪表或我知道的任何东西输出 T1/ T2帧来测试设置。   

    我不相信以下回答:

    -当仪表发送时、您是否看到 RSSI 增加(如果您使用 CONT RX)?

    -如果您将同步字设置为0xAAAA、您是否会收到一些内容?

    此外、您是否可以尝试关闭载波侦听?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -当仪表发送时、您是否看到 RSSI 增加(如果您使用 CONT RX)?

    否、      

    -如果您将同步字设置为0xAAAA、您是否会收到一些内容?

    不可以、我尝试将前导码更改为 AA、并更改前导码的字节数、但不会产生任何结果。

    此外、您是否可以尝试关闭载波侦听?  

    我尝试关闭载波侦听(MDMMCFG1 -> CARER_SENSE_GATE = 0)、什么也不关闭

    此致

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像丢失。 请注意、由于更新速率的原因、SmartRF Studio 中的 RSSI 图可能无法注册发送的一个数据包。 只要覆盖目标频率、您就应该能够看到 RSSI 的变化、而不管设置如何。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我附加了一个来自 SmartRF7的图像。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是、如果您选择"CONTRx"选项卡(您现在使用的是数据包 RX 选项卡)、您是否看到 RSSI 有差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    n´t、在 Cotinuos RX 选项卡中、不要看到任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该已经看到图形在移动并持续更新。 不确定您为什么看不到任何东西。 如果您不更改任何参数、只需选择其中一个预定义设置、情况是否如此?

    还要检查 CC1125EM Cat1上的 SAW 滤波器的带宽、以验证这是否不会滤除信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从新´m 生成另一个配置、现在我接收帧:

    17:37:55.504 | 55 54 3D 36 57 1c 39 C2 dc b0 E5 93 B1 95 99 94 E3 96 C5 66 A3 98 EC B1 |-23 CRC 错误

    17:37:57.121 | 55 54 3D 36 57 1c 39 C2直流 b0 E5 93 B1 A5 99 94 E3 96 97 12 E3 98 ea 71 |-25 CRC 错误

    17:38:02.009 | 55 55 43 D3 65 71 C3 9c 2D CB 0e 59 3b 1c 59 99 4e 39 6c A3 66 39 8e D3 |-25 CRC 错误

    17:38:02.572 | 55 55 43 D3 65 71 C3 9c 2D CB 0d 59 35 99 2e CB 1c 36 53 66 69 A9 8e C7 |-34 CRC 错误

    17:38:06.724 | 55 54 3D 36 57 1c 39 C2 dc b0 E5 93 B1 95 99 94 E3 96 C5 66 A3 98 ea 71 |-23 CRC 错误

    SmartRF PRIT 前导码是否正常?

    导致 CRC 错误的原因是采用3-6编码、SmartRFRegistered

    感谢您的所有

      

    e2e.ti.com/.../CC1125-good-CFG.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 无法处理 wmbus 帧。  

    看起来您实际上没有找到同步蠕虫、您接收到的大多数帧都包含同步字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ´s 工作正常!!

    我´ve 对帧进行解码、它们是正确的。

    感谢您的支持!