This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:断电过程

Guru**** 2571625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/951344/cc1120-power-down-procedure

器件型号:CC1120

将 CC1120置于低功耗模式的正确步骤是什么?  我的电流系统以大约19mA 的电流运行。  如果我在空闲时发出 XOFF 或 SPWD 选通脉冲、则电流高达28mA。  我猜有些寄存器需要调整。  但是,我在手册中看不到任何有关这方面的写操作。  我希望在发出频闪后,我的抽签会大幅减少。  有什么想法吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需要 SPWD。 请注意、如果之后您在 SPI 接口上执行某些操作、则芯片会断电。 请通过监控 SPI 接口来验证情况是否并非如此。  

    请注意、您必须从空闲状态发出 SPWD、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf 中的图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。  我的系统在无线电芯片处于空闲模式(MARCSTATE = 0x41)时消耗35mA 电流、在我从空闲状态发出 SPWD 选通时消耗43mA 电流。   在设置芯片并发送数据包后进入空闲状态。  系统工作正常、只是未按预期断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -在发出 SPWD 时、您是否能够发布显示 SPI 接口的图、该图显示了 SPI 上没有其他正在进行的操作、但在发送选通之后。

    -即使在空闲状态下、电流消耗也非常高。 您是否在全板上进行测量? 如果是这种情况、您是否曾尝试测量直接流向 CC1120的电流?  

    -在本例中、MCU 是否也会断电? 如果是、您是否确保了 MCU 上的输入为浮动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电芯片是 SPI 总线上的唯一芯片。  电流更高是因为我在上面有一个显示数据的显示屏、但它是一个并行接口、而不是 SPI。  完成启动并发送数据包后、无线电芯片显示空闲状态。  如果我关闭显示屏并关闭 CPU 电源、使无线电芯片处于空闲状态、它消耗的电流大约为17mA。  然后、发出 SPWD 选通脉冲将使其达到25mA。

    我还有一个未安装无线电芯片的测试板、在 CPU 的完全断电模式下、流耗为0.3mA。

    我将看到我是否可以设置示波器并获取一些图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试仅测量 CC1120的电流。 从空闲开始、查看您是否能够获得数据表中规定的电流。 我还可以看一下原理图、如果您不想在论坛上公开分享、您可以向我发送朋友请求并作为 PM 发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、它不允许我附加 PDF。  设计没什么特别的  与 TI 建议的相同。

    在不重新接线电路板的情况下、很难直接测量到 CC1120的电流(如果无法使电流下降、我们可能必须执行此操作)。  我们将芯片连接到为其他芯片供电的3.3V 电源平面。  我们仍在评估、但仍然无法降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试附加 PDF 时、您是否使用了"插入文件"选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我收到有关无效文件的错误消息。  但是、它是 PDF、我可以使用 PDF 阅读器打开它。  

    您能否发布您认为正确的420-470MHz 设计原理图链接?  我希望确保我们为其定制的设计是正确的。  我确实有一个错误的电感器值、但这对电流消耗没有任何影响。  我不认为会这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/CC1120EM-420-470-RD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这与我们使用的原理图相同。  我确实在芯片上找到了一个意外地连接到3.3V 的引脚。  它确实降低了电流、因此取得了进步。  但是、仍然发出 SPWD 选通脉冲会使电流上升7mA。  随附 PDF.e2e.ti.com/.../160_2D00_4019A2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 C30的价值是错误的、但这不应影响功率。  

    您是否曾尝试将3V 固定在您尚未通电的电路板上的错误引脚上? 如果您将3V 连接到的引脚设计用于较低的电压、则可能会损坏芯片、导致高电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了3.3V 问题、但仅在先前加电的电路板上解决。  除了这些原型、我们还没有其他任何样机。  将尝试更改芯片、看看这是否会产生影响。  感谢 C30的价值差异。