This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:是否有任何示例可将 Launchpad 与 KNX RF (wmbus)配合使用

Guru**** 1862880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, WMBUS, CC1310, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/951271/cc1352r-is-there-any-example-to-use-the-launchpad-with-knx-rf-wmbus

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: WMBUSCC1101CC1310CC1352P

您好!

我想使用 CC1352R 来测量传感器数据并将其发送到 KNX RF 系统。

KNX RF 基于 WMBUS、我下载 WMBUS 堆栈、但它与 CC1352R 不兼容。

是否有任何示例项目是一个良好的开端、我是否应该使 KNX RF 兼容?

我选择 CC1352R 也是因为它具有 BLE 功能、我还想在智能手机上显示传感器数据。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可能对此处的信息感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到此帖子中

    ( )看起来、KNX 模式等于 S 模式。 与 wmbus 数据包相比、我不熟悉数据包格式的外观、但一旦我们为此模式发布射频设置、您就应该能够自行做出符合 KNX 标准的事情。

    我不确定您是否能够直接使用 wmbus 堆栈。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一句:

    也许 对这个开源项目感兴趣。

    您可以在 此处找到通过 SPI 连接的 CC1101的 KNX-RF 1R (KNX-RF Ready S 模式)实现方案。 此处实施了 KNX-RF 数据链路层

    还有一个拉出请求草案、它将 CC1310作为新平台添加到此处的项目 中。 一旦我们在 SDK 中拥有 CC13x2/CC26x2平台的 WMBUS 补丁/支持、也应轻松添加对 CC1352R 的支持。

    正如 这里所建议 的那样、我们必须等到 WMBUS 软件支持就绪。

    我还想了解对 CC1312/CC1352R/CC1352P 的 WMBUS S 模式支持、以便能够在上述开源项目中使用这些无线 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢你的答复。

    让我们等待 TI WMBUS 堆栈发布、然后等待 CC1352R、并通过添加 KNX 层来修改堆栈。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需记住、wmbus 堆栈不随堆栈实现的源代码一起提供、因此如果您需要更改堆栈本身、则需要从头开始执行操作。 如果是需要更改的设置、则可以使用这些设置。

    Siri