This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:具有 CC1352P 的2W 功率放大器- FCC 要求 ISM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/952252/cc1352p-2w-power-amp-with-cc1352p---fcc-requirements-ism

器件型号:CC1352P

是否可以将2W 功率放大器添加到 CC1352P 中并符合 FCC 对未授权频带的限制?   如果是,允许使用哪些频率和哪些模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们尚未测试过这一点。 我建议您使用一个 CC1352 Launchpad 和一个具有您想要使用的 PA 的评估板、将这两者连接在一起并进行一些测量。  

    为什么选择 CC1352P? 大多数前端具有高增益、您是否需要在2W 放大器上具有~12dBm 以上的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与 FCC 限制有关、而不是与硬件实现有关。  下一篇文章中的图1似乎表明、只要使用具有50个通道的 FHSS 或 DSSS、FCC 在915MHz 时将允许高达+36dBm 的功率:

    在其他地方、我看到 FCC 限制为+30dBm、您唯一可以"增加功率"的方法是添加增益更高的天线。  只要我使用增益小于3dBi 且仍然符合 FCC 规定的天线、是否可以将2W (+33dBm)功率放大器与 CC1352P 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      正式文本见 www.ecfr.gov/.../text-idx  

    我的读取方式是、考虑到天线的增益为6dBi 或更低、传导限值为30dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于"最小6dB 带宽应至少为500kHz"是 FCC 的一项附加要求,下面列出的四种 WB-DSSS 模式是否是使用 CC1352P 时在915MHz 下可以1W 运行的唯一模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 请阅读我链接到的15.247。 如果使用跳频、则不需要500kHz BW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非漏掉、否则我只能在 CC1352P 数据表中看到 DSSS (直接序列)。  CC1352P 是否支持 FHSS (跳频)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 一个示例、请参阅 TI 15.4堆栈。