This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 RS 测试数据接收错误。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/952184/cc1120-cc1120-rs-test-data-receive-err

器件型号:CC1120

我使使用447MHZ 的模块与 EK 实验板相同[采用 CC1120的低于1GHz 无线远距离参考设计(420至470MHz)]。

EMS 辐射易感性抗扰度测试在电场强度10V/m 时失败、在3V/m 时成功

由于电磁噪声效应、无法接收数据。

是否有任何可以更改原理图中 RF RLC 值或寄存器设置值的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10V/m 是一个非常强的磁场。 在将 DUT 置于该场强中时、您是否对天线上的输入功率进行了任何计算? 据我所知、通常使用磁场进行测试、以验证射频在磁场关闭后是否正常工作。